求推荐LVDS转24位RGB的ti芯片

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF388

手上项目有 双八路 LVDS输出,现在要转换为VGA输出(最大分辨率要求WUXGA)。求推荐LVDS转RGB 的ti芯片。

  • LVDS转24bit的芯片倒是有,但是要和你确认下,是双8 pairs LVDS转24bit RGB?如果是的话,这样的LVDS转24bit RGB 芯片没有呢。

  • 您好,你说的是,没有双8 pairs LVDS转24bit RGB的芯片?

  • 是的,一般一个channel为4 pairs LVDS转18bit或24bit RGB,如果是8 pairs LVDS,那么相应的转dual channel 24bit RGB, 比如DS90CF388。

  • 您好,请问有dual channel 24bit RGB转HDMI或者DVI的芯片方案吗?

  • 你好,给你推荐一个比较符合你要求的高速率传输芯片  THCV231/236 或者THCV235/236

    THCV231可以将最高12Bit/pixel的LVCMOS并行信号转换为串行图像信号的发送端IC。最其具备大传输速率3.2Gbps的CML串行输出,可以将1080p60Hz的12bit摄像头图像信号通过一对双绞线或者一根同轴电缆进行传输。此外,可以通过双向的传输通道进行I2C信号传输。

    THCV235可以将最高32Bit/pixel的LVCMOS并行信号转换为串行图像信号的发送端IC。最其具备大传输速率3.2Gbps的CML串行输出,可以将1080p60Hz的16bit摄像头图像信号通过一对双绞线或者一根同轴电缆进行传输。此外,还具备一条可以用来传输I2C、UART或GPIO等串行信号的Sub-Link。

    THCV236/可以将THCV发送端IC输出的串行图像信号转换为最高32bit/pixel的LVCMOS并行图像信号的接受端IC。1080p60Hz的16bit的摄像头图像信号通过一对双绞线或者一根同轴电缆进行接收。此外,还具备一条可以用来传输I2C、UART或GPIO等串行信号的Sub-Link,向传输通道“Sub-Link"  I2C/UART/GPIO(最高4条)

    详细信息可看官网http://www.thine.co.jp/zh_cn/products/num_details/THCV231.html,我司可提供规格书、样片和技术支持,欢迎联系qq:2817821256 手机18682112448