视频开关ts3dv421

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV421, TS3DV621

使用ts3dv421作为1:2开关使用时,发现2个输出端总是同时有信号输出,只是幅度相差一倍左右,请问这个问题如何解决呢?

而且已经确认,关闭一路的电压就是从ts3dv421过来的。

附件为设计的原理,请帮忙看看,是否原理设计上有问题?或者ts3dv421不能作为1:2视频开关使用??

ts3dv421_sch.pdf
  • 马工你好:

       TS3DV421可以作为1:2视频开关使用。在Vdd=3.3V的应用中,请注意Vss只能是1.5V而不能是0V,另外请确认TMDS信号的偏置电压,确保TMDS信号幅度在Vdd范围内。

       作为HDMI信号的切换开关,我们更推荐的是TS3DV621, 其技术手册可在TI网站下载。

       更多关于TS3DV421或TS3DV621的问题,请联系:Jenny-Jiang@ti.com,谢谢!

    BR,

    Jenny