Other Parts Discussed in Thread: DRV8846, DRV8834, DRV8833, DRV8835
网站上看到好像DRV8846主要是用于12V场合,如果我用它驱动5V步进电机,是否合理呢。有没有更好的解决方案呢
当然可以,只要注意给靠近电源引脚加上足够的去耦电容就好,带细分的电流型步进电机首选这颗,这颗的正弦电流波形控制最好,DRV8834也可以。
如果不用细分,驱动电压型电机,DRV8833,DRV8835 都可以
谢谢!
再补充问一下,您所的电压型电机、电流型电机指的是什么?步进电机不都是通过给线圈绕组施加电压进而实现对电流的控制吗?
大部分步进电机是恒流驱动的,细分时对电流做正弦PWM调制。
但是有一类步进电机,是直接用电压比如12V,5V来驱动的,没有PWM,电流不控,不做半步以上的细分,这类电机通常相电阻和电感很大,甚至上百或几百欧姆,多为小功率低速永磁式步进电机。
我现在想用drv8846 驱动一个相电阻位55欧,相有效电流为110mA ,不知道可不可以,如果可以的话,采用电阻怎么选择,现在在纠结ing