你好。请问DRV8711驱动一个步进电机时在40~100转 一般力矩可以设置多大?测试了下在70转时,力矩TORQUE寄存器设为0x58后,运行不到1分钟就进入UVLO与Pre-driver fault报警。供电电源为稳压电源36V。在MOS的VM脚上可以测得大概幅值8~10V的毛刺。
各项寄存器配置如下:
DTIME 650ns
ISGAIN 00 (5)
1/8细分
Torque 0x58 (3.78A)
TOFF 0x11 (8.5uS)
TBLANK 0x32 (1uS)
ABT 0
TDECAY 0x0A (5uS)
DECMOD 3 此处改为auto mixed也一样。
OCPTH 3
OCPDEG 3
TDRIVEN 1
TDRIVEP 1
IDRIVEN 0
IDRIVEP 0