TMP006B能否测试体温?应用中是否需要外加LED?有相关的硬件软件参考资料吗?
TMP007在测量体温是不是需要外加LED?
TMP006可以测体温,不需外加LED,可以参考TMP006EVM
yan lee2 说: TMP007在测量体温是不是需要外加LED?
那在结构设计时只要将芯片监测光源的地方开孔就可以了吗?还是说要留出足够大的空位?有没有一个参考出光孔?
TMP006和TMP007都是通过吸收物体红外线能量的多少来测量温度的,吸收能量的多少和离物体的距离和位置,以及本身物体的红外线放射指数有关,不需要参考出光孔。
那这两款芯片用于智能手表里时,设计的时候需要注意哪些细节呢? PCB禁空300mm?还有其他的吗
这个测试提问的话一般是用在耳蜗那边,用在手上的话由于手本身的温度就与体温有区别!
智能手表里面可以考虑用LTM70