适用于测人体温度?要求有足够的精度,最好有信号处理模块
TMP006
用TMP006测量人体温度时,所测得的温度还是人体的体表温度,这与实际温度还是有误差的,但不知道测得的体表温度与实际温度是否存在一定关联?即能否通过人为修正?你能否提供一下你用TMP006测量人体温度的方案:测量距离多少?怎么测量?怎么修正误差?什么的给我介绍下,谢谢。
可以结合着TMP006的datasheet看下面的使用指南,里面详细讲解了哪些因素可以造成TMP006的测量精度,如果有不明白的地方,可以再讨论:
http://www.ti.com/lit/ug/sbou107/sbou107.pdf