模拟滤波器设计

Other Parts Discussed in Thread: OPA2227

设计三个低通滤波器,用来模拟传输信道的幅频特性:

a)每个滤波器带外衰减不少于 40dB/十倍频程;

b)三个滤波器的截止频率分别为100kHz、200kHz、500kHz,截止频

率误差绝对值不大于 10%;

c)滤波器的通带增益 AF在 0.2~4.0范围内可调。

这个增益是要做到滤波器里面还是可以先滤波再做增益可调的放大,还有0.2-4是指的放大倍数还是dB。我用OPA2227做滤波时单位增益的做500K截止频率的,但是OPA2227在500K的时候已经有衰减了,所以我把截止频率设为550K时得到的-3dB截止频率只有450K,这要怎么办?