关于DEC2812中LVC245A引脚19 请教各位工程师

 

前几天买了贵公司的DEC2812开发板~~研究过程中有点疑问

LVC245A的datasheet中有这么一句话:To ensure the high-impedance state during power up or power down, OE should be tied to VCC through a pullup

resistor

我理解为:这个引脚必须通过一个上拉电阻接到VCC。但是我又看到这芯片的FUNCTION TABLE 当引脚19为高的时候,OPERATION=Isolation(此时芯片没有输出。)

出。这样不就矛盾了吗?想不通 还请各位赐教。

还有就是DEC2812的芯片引脚PWM7~PWM12为什么要后接这个LVC245A芯片?通过这个芯片之后输出什么?

  • 你好!

    1)这样不就矛盾了吗?

    不矛盾,接上拉电阻的目的是使在上电或者掉电的过程中,此端口处于高阻态。而function table中19脚为高的时候,operation=isolation仅表示低有效,高的时候此器件仅其隔离作用。

    2)为什么要后接这个LVC245A芯片?通过这个芯片之后输出什么?

    LVC245A芯片是具有三态输出的八路总线收发器,这是个可双向收发的总线收发器,即将其置于两个数据总线之间,通过此芯片完成两个数据总线之间的通讯,且可以隔离两边的数据总线。可以将其看作一对一的隔离开关,导通就直接一对一的将数据传输过去。

    希望对你有所帮助。