Other Parts Discussed in Thread: DRV8825, DRV8818, DRV8880, DRV8711, DRV8881, DRV8812, DRV8848, DRV8828, CONTROLSUITE, DRV8846, DRV8824, DRV8412
我现在要做多轴步进电机控制,TI提供的方案很多,arm,dsp,430都有,当然还有可选的驱动级drv,现在想用430+drv8825,可行吗,还有那些可行的可以借鉴的方案,谢谢
先看系统的电压范围和电流级别是不是和所选芯片匹配。再看输入控制方式是不是你想要的(这里根据你选DRV8825,假定你是要index控制,就是STEP/DIR)
下给出DRV的几套方案,至于MCU,只要能发送所需的STEP/DIR信号就行了,基本上MSP430就可以满足要求
方案:
DRV8825
DRV8818
DRV8880 (电流满足的话首选,最新最好性能,decay优化最好)
DRV8711 + MOSFET (大电流方案)
您好,昨天北京刚听完您的电机主题演讲,还要了您的邮箱,没想到9月份您就回答过我的问题。
1.您说看输入控制方式是否是我想要额的,请问常见PWM、Step/Dir、PH/EN三种具体区别在哪,控制方式选择对性能没影响吧
2.我了解到现在步进电机驱动器厂商主控制器用DSP,功率级电路分立元件,请问您能告诉我这两个选择为什么吗,因为集成芯片细分数不够,精度不够吗(DSP2000针对电机等应用,可是TI好像没有基于C2000的步进电机EVM)
3.昨天您说了POWERPAD布线影响很大,要谨慎,当时讲的有点快,请问注意点有哪些
4.对细分的概念我了解了,但是我一直没理解为什么一个方波慢慢细分,比如2细分,本来电机一步的转角就分成两步了,和电流大小有关?我查很多资料,还没想通,请您解惑
5.我查了您说的DRV8880最新产品,可是它只有16细分,但是我项目里面需要位移台um级别移动,应该要大的细分吧,DRV8880应该就不满足了吧
6.撇开控制方式,针对多轴精密位移控制,在驱动器设计上请问您有什么建议方案吗
真心感谢。。。。。
DRV8412-C2K 套件是基于C2000的步进电机平台
控制方式对性能有一定的情况,主要是细分多少的影响
布线最主要是要加大电容在VM到地之间靠近芯片。PowerPAD是用来散热的,要和大面积的接地铜箔连在一起。
高细分可以通过自己做细分来实现,DRV8881,DRV8812,DRV8848都可以实现高细分,下面是一个用DRV8812实现256细分的文档。
http://www.ti.com/lit/an/slva416/slva416.pdf
http://www.ti.com/lit/an/slva641/slva641.pdf
关于细分,做之前还是要先理解透细分的原理,意义,可以上网搜搜各种资料,具体问题可以发到这里
STEP/DIR 都是相当于内置了index的细分,是固定死的,比如芯片提供了最大1/32 1/16 或者1/256 就不能再实现更高的细分了。此时每个STEP走一微步。DIR代表方向。
我说的DRV8812/13 DRV8828/29是另一种形式,芯片是PH/EN的接口,自己完全没有细分功能。需要外部做SPWM控制,实现类似细分的效果。
C2000的那套是有源代码的,可以装了controlSUITE以后到安装目录中找到。
DRV8881E 可以替换DRV8812,当然不是P2P的。
接口的区别都是形式上的,本质都是要控制电机的电流按照正弦变化。当然不同接口做正弦电流的方法也通常是不一样的。 建议上网多查查一些关于细分的方法、目的和意义的资源。
您好,非常感谢你之前耐心详细的解答,你之前说过drv8881和drv8880是ti
第三代驱动芯片,自带autotune,我发现drv8846是32细分而且也带autotune吧?
1.我想我这边需要高精度,根据你之前的解说,带有autotune,但是我看文献就没理解decay具体是电流控制哪个环节,针对decay是电机哪个环节以及autotunr它是如何实现文档里所说的优势的,我想如果我需要精确控制电机,最好应该选择带autotune的芯片吧?希望你能讲述一下
2.我知道步进电机控制可以开环或闭环,闭环一般会有电流和位置反馈,请问drv8x系列(比如drv8825,drv8846)的current regulation是不是就是所谓的电流环?这样使用它们就不需要像使用其他芯片要选择dsp,然后自己设计电流环,dsp处理?
没错,带有index的步进电机驱动芯片是有电流闭环的,但是电机控制上层还是一个开环方案,步进电机系统只有加了位置传感器才叫闭环。
auto tune 只是方便了大家调节decay参数,也具有更多的可调节量,从而有可能适用于更多不同参数的步进电机,并实现形状较好的正弦电流控制。当然即使没有autotune 比如DRV8818,DRV8711这些开放了很多decay参数的芯片还是可以通过参数的仔细调节来实现好的效果。不过像DRV8824这些就没有太多可调的选项,第一次接上电机控制的效果是什么样就什么样了。
DRV8846也算是有autotune的电流控制效果很好的芯片,基本上只要电机的电压电流范围符合就可以使用了。
完全自己写程序做细分(选择没有index功能的驱动器)就需要自己用MCU控制电流,自己做电流反馈了,自己产生正弦电流节拍。当然细分数可做的很高。
Wilson Zuo,再一次感谢,在您的帮助下DRV8X系列我基本很清楚了,理解也比较透彻了,最后几个关于DRV8846的问题还请您解惑。
Step信号时序图可知,它的高低电平大于1.9us就可以(占空比没要求,满足是需要求可以随意变吧),但是在current regulation时TOFF-SEL是10us,20us,30us可调的,根据文献公式可知,电机转速由step的频率决定,理论上也是一个step电机旋转一个微步,但是手册中每给一个step信号,产生的pwm都至少要10us(10us,20us,30us可选)去decay,然后等下一个step(pwm来临),我感觉这里矛盾,pwm信号根本无法跟上step信号的变化(而且在drv8846第20页图12中还展示一个step有几个pwm周期去调节电流),真正电流控制应该是pwm,所以step信号就无法控制电机状态了,这里我比较糊涂,希望您解释一下。
STEP 信号只是看上升沿的。不过当两个微步的时间短于一个PWM周期时(通常是电机很高转速时,而且用高细分驱动时),电流的调控仍然有效但是不可能像低速时的控制的那么好。
举个例子,1.8度的电机,200个脉冲转一圈,当600rpm时(对步进电机来说已经很快了,此时电流控制本身就已经很难正弦了,电源减反电势除以相电阻有可能达不到设置电流值,这里先忽略这一层面的影响)此时整步输入频率是2K,即两个脉冲间是500us,这样中间还是有挺多个PWM周期的。但是用做16细分是,达到同样的速度是要32k的输入频率,两个脉冲间隔是30多us,可能就是1个两个PWM周期了,这个时候,电流限变化很频繁,但是每次变化不多,电流调整的机制可以跨越一个微步继续有效,在多个微步的尺度上还是总体围绕设定的正弦变化,并不影响总体效果,只是微步的分辨率,电流的准确跟随并没有设置的那样高而已。
Wilson Zuo ,您好,您的讲解让我对drv8846有了深入详细的了解,过去两天以初步完成基于drv8846的4轴的驱动级电路设计并将控制口预留引出,我这边涉及多轴精密控制,现在在纠结主控制器的选择,是选msp430,还是选择dsp2000,选择dsp2000的话是浮点还是定点的2812,我拿不定主意,我主控制器要求可以精密控制4-6轴步进电机,且可以与pc机通讯(那样我可以自己编写上位机程序控制),不知您对主控制器选择有什么看法和意见,希望您提供选型指导并给出各主控制器选择优劣,谢谢
MCU方面我们有很多专家在C2000和MCU论坛上,您可以去咨询一下。从我看到的客户情况来说,工业应用大家肯定是首选C2000的,而且你做的是多轴控制,如果多轴联动插补运算很多的情况下,还是要选用很高级别的MCU的
1. 一个正弦波周期包含刚好4个全步整步,假设细分数为m=1, 1/2, 1/4..., F= 10k*m/4
2. 你是说电源端看到的电流吗,这个通常是正常的,因为电源端的电流和电机相电流没有直接关系,之间插入了PWM的机制。一般都是电源端电流小。这么来理解,到了电机线圈上是有PWM的,电机线圈的实际功率是
V 相电压 * I 相电流 = VM * I 电源电流,但是V相电压= VM*PWM_Duty. 所以 I 电源 = I 相*PWM_Duty. (这里忽略了芯片电流损耗,但是基本可以忽略)
DRV8846会看到同样的问题。
3. 电源会有关系,板子上VM的去耦电容估计也没有放好吧。
4. 只是测量用,建议直接上一个电流探头。串电阻测量也可以,不至于一碰就不能运行,看看是不是存在示波器接地问题
接电阻测量不行,完全没有电感效应,不能真实反应电机线圈特性
Best regards,
Wilson Zuo,您好,这份回复很唐突,目的不在技术咨询,在于自我推荐。
您以前在TI会议后留给我您邮箱,不过我发送您私人邮箱系统提示不存在,所以我在此回复.
我非常渴望加入TI,我不知道通过什么更好的途径去应聘推荐自己,因为我已经3次在TI官网申请,但是没有收到任何消息,我和TI唯一能想到的联系就是您,所以如果可以的话,希望通过您引荐应聘TI,我的邮箱是xiao-zheng@buaa.edu.cn,在此,先感谢您的查阅!!!