您好!我现在遇到的问题:用DSP芯片通过PID对DRV8432进行输出电流的控制,从而控制TEC来给目标物控温,当把PID从3/0.1/0.2变为16/0.3/10时,目标物体的设定温度从20℃改到25℃时,DRV8432停止工作,fault和otw指示灯都不亮,这是不是您说的cycle by cycle电流限制的问题呢?我的限流电阻用的是45K,电流限制在6A。这是不是由于温度变化瞬间电流过大,超过了限定值,使得芯片停止工作的原因呢?这个不会自动恢复,需要断电才能恢复。
多谢多谢了!
您好!我现在遇到的问题:用DSP芯片通过PID对DRV8432进行输出电流的控制,从而控制TEC来给目标物控温,当把PID从3/0.1/0.2变为16/0.3/10时,目标物体的设定温度从20℃改到25℃时,DRV8432停止工作,fault和otw指示灯都不亮,这是不是您说的cycle by cycle电流限制的问题呢?我的限流电阻用的是45K,电流限制在6A。这是不是由于温度变化瞬间电流过大,超过了限定值,使得芯片停止工作的原因呢?这个不会自动恢复,需要断电才能恢复。
多谢多谢了!
如果没有报错且不输出,多半是由于采用了CBC限流但是没有使用双PWM信号来控制。 就是输入端应该全部一直带有PWM,不能常高常低。用99%的PWM代替常高,用1%PWM代替常低,芯片就可以在过流后的下一个PWM沿到来时恢复工作。