DRV10983芯片转速问题

刚刚看完数据手册有两个问题需要确认一下

1.数据手册中Table10.给出的electrical frequency 1-1000HZ是否意味着理论上该芯片提供的最大转速是30000RPM

2.使用模拟信号控制电机转速时,通过采集FG管脚的上升沿,得到的频率是否可以直接套用转速计算公式;

3.当控制的模拟信号低于一个设定的电压时电机刹车,请问是立刻刹车,还是缓慢降速到0