Other Parts Discussed in Thread: DRV2667, DRV2667EVM-CT
评估板DRV2667EVM-CT说明文件'DRV2667 Evaluation Module User's Guide(SLOU323)'提到,可以在ti.com官网找到DRV2667EVM-CT的源代码和二进制文件,但是我在官网找不到,能否帮忙提供DRV2667EVM-CT的源代码和二进制文件。
谢谢!
您好!
请教一下!
在Binary Modes(开机,连续两次按住“+”键3秒)的Mode 3(Amplitude Adjust),通过B3/B4调节输出幅度,在VBST设置为105V时,实测[OUT+] - [OUT-]无法达到200Vpp,只有71Vpp左右?
按我的理解,应该如下,
1、VBST设置为30V时,[OUT+] - [OUT-]应能达到50VPP,但是实测只有18左右
2、VBST设置为55V时,[OUT+] - [OUT-]应能达到100VPP,但是实测只有35左右
3、VBST设置为80V时,[OUT+] - [OUT-]应能达到150VPP,但是实测只有53左右
4、VBST设置为105V时,[OUT+] - [OUT-]应能达到200VPP,但是实测只有71左右
请问是我手头的DRV2667EVM-CT开发板有异常,还是开发板是正常的,是我的理解错误?
谢谢!