DRV2667EVM-CT 问题咨询

Other Parts Discussed in Thread: DRV2667EVM-CT

您好!

请教一下!

在Binary Modes(开机,连续两次按住“+”键3秒)的Mode 3(Amplitude Adjust),通过B3/B4调节输出幅度,在VBST设置为105V时,实测[OUT+] - [OUT-]无法达到200Vpp,只有71Vpp左右?

按我的理解,应该如下,

1、VBST设置为30V时,[OUT+] - [OUT-]应能达到50VPP,但是实测只有18左右

2、VBST设置为55V时,[OUT+] - [OUT-]应能达到100VPP,但是实测只有35左右

3、VBST设置为80V时,[OUT+] - [OUT-]应能达到150VPP,但是实测只有53左右

4、VBST设置为105V时,[OUT+] - [OUT-]应能达到200VPP,但是实测只有71左右

请问是我手头的DRV2667EVM-CT开发板有异常,还是开发板是正常的,是我的理解错误?

谢谢!