各位TI FAE你们好,关于SN75LVC244ADBR在应用上遇到的一些问题还请帮忙看看,感激不尽。
1、SN75LVC244ADBR的3脚通过连接器连接LVDS传感器,17脚通过PCB走线连接FPGA的IO口,当在正常工作时,如果热插拔连接器,这时候3脚容易损坏,通过万用表测量3脚对GND的阻抗为无穷大,正常芯片为3M欧姆左右。考虑到热插拔的问题,已经加了反向二极管做保护,但是没有改善,寻求TI帮助这个问题该添加什么保护防止热插拔损伤3脚?谢谢
2、SN75LVC244的2A1通过pcb走线连接单片机IO口,2Y1连接一个1K的电阻和LED串联到GND。然后2A1脚从高电平切换到低电平时,LED有3秒钟延时才熄灭,通过示波器观察2Y1电平转换出现延时,而2A1电平转换没有延时;当2A1脚从低电平切换到高电平时,没有延时。请问造成延时的原因可能是什么?该怎么解决这个问题呢?谢谢了。
以上应用都是3.3V供电,引脚电流都在手册规定范围内,除了上面描述的器件,芯片没有其他外接元器件。