DRV2667无法快速切换波形问题

Other Parts Discussed in Thread: DRV2667, DRV2667EVM-CT

您好!

发现DRV2667在播放波形时(Waveform Synthesis Playback mode),如果波形未播放结束,在切换到其他波形时会出现异常。特别是波形有

Envelope(ramp up或ramp down)时,并且在播放结束前进行波形切换很容易出问题,测试过感觉就是在ramp up或ramp down的过程进行切换就容易异常。

在评估板DRV2667EVM-CT上,也发现此类问题。

规格书提到0x02寄存器“GO bit:The user may optionally clear this bit to cancel waveform playback.”,故尝试过在切换波形时将GO设置为0停止播放波形,甚至将

STANDBY设置为1进入low-power standby mode再退出,都无法解决问题。

请帮忙确认DRV2667是否存在该问题?还是可以通过软件解决?

谢谢!