Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, TDC7200
TDC1000 和 TDC7200 评估模块( TDC1000-TDC7200EVM)的图片上包含外部的start和stop信号输入的SMA接口,应该可以支持外部的start和stop信号吧?非常感谢!
你好,支持的,确保电平符合规格即可
你好,是的,评估板上的两个接头是START/STOP信号输出,如果你要直接加外部信号给TDC7200,需要在板子上割线