我买了一块FDC1004 的评估板,测试的时候发现其输入范围只是在-15pF~+15pF范围内,数据手册中说的可以通过设置CAPDAC的值来改变输入范围,而FDC1004输入与输出的关系是OutData=Cinx-CAPDAC.
对于Datasheet上面的介绍我是这样理解的:如果在CAPDAC=0pF时,通道1的输入电容为18pF,这时由于超过了通道1的输入范围,实际输出的结果为OutData=15pF;当我将CAPDAC的值设置为15pF时,通道1的输入范围变为0~30pF,通道1的输入电容再次设置为18pF,那么此时输出的结果OutData=18pF-15pF=3pF。
但是我在测试中发现实际情况与我的理解有出入,测试时是与FDC1004 EVM GUI软件配合测试的,其中LEFT电极设置为CIN1的输入端,RIGHT设置为CIN4的输入端,都是单端测量模式,CIN1的CAPDAC设置为10pF,CIN2的CAPDAC为0,当我将手指按在RGIHT时,CIN4的显示结果为16pF,当我将手指按在LEFT时,CIN1的结果也是16pF,这与我在DataSheet的理解是有出入的,为什么会出现这种情况,请TI的大神解答