您好:
我现在想把两路模拟信号用一个AD采集,中间想加一个2选一的模拟开关,我模拟信号的速度是500M的,我看了选型手册,上面很多都是说数字信号转换的,一时拿不准,能不能帮忙推荐几款。
谢谢
祝好
可以看下这款TS3DS26227,不过是双通道的2选1, 如果其中一个通道不用的话可以上拉或下拉防止悬空。
这款带宽达800Mhz。
500Mh的信号,建议用双通道的ADC吧。不要用模拟开关了。阻抗匹配,导通电阻,还有信号的衰减都是大问题。