TI工程师,您好
参考DRV8711EVM,要在一块大概140mm*75mm的PCB上布板两片DRV8711用于同时驱动两个步进电机,用一片MCU的两个SPI分别配置两个DRV8711,供电电压为24V,MCU的电压用TPS5420转换成5V。采用indexer模式,步进驱动信号由外部经过光耦和施密特触发器给DRV8711.
在电源进入的地方用了一系列电容,并且串了电感。原理图见附件:R38,R41或者为0.1ohm的康铜丝。地分割为三块:两个驱动系统、MCU和电压转换;之间用0ohm电阻连接
想请教,为了避免两个驱动系统相互干扰造成电机噪音大或者转动不平顺,在电路设计和布板的时候应该注意哪些事项,电路这样处理是否有问题?