LDC1000EVM传感器传回来数据不稳定 一直在变化是什么原因



frequencyData[0] = spi_readByte(LDC1000_CMD_FREQCTRLSB);
frequencyData[1] = spi_readByte(LDC1000_CMD_FREQCTRLSB+1);
frequencyData[2] = spi_readByte(LDC1000_CMD_FREQCTRLSB+2)

自己绕的一个电感线圈,不放入铁制品的时候,数值稳定,放进去以后  读出来的数值变得不稳定;(电感线圈是绕在一个塑料空管上的,柱形的|)

  • 有具体测量数据可以参考对比吗?如果铁制品在线圈中位置晃动,测量结果是可能不稳定的。

  • 您好:

     

    1、铁制品在线圈中没有晃动;

    2、后来我使用各种不同的线圈以及不同的电容进行测试;使用示波器测量LC的振荡频率,发现在156KZH(电容102p),和2MHZ(电容30P,电感线圈和上一个不同)左右的频率阶段 测试的数据比较稳定(每次放入铁制品和拿出铁制品的数据相比较);

    3、根据f 、L、C的关系,使用LC振荡频率和LDC1000中提供的电感计算方法算出来的电感有一定的差值(使用156KHZ的计算结果最大相差10KZH左右,最小2KHZ左右;使用2HMZ的时候算的差值就更大了,大概1MHZ左右)

  • 您好: 1、铁制品在线圈中没有晃动; 2、后来我使用各种不同的线圈以及不同的电容进行测试;使用示波器测量LC的振荡频率,发现在156KZH(电容102p),和2MHZ(电容30P,电感线圈和上一个不同)左右的频率阶段 测试的数据比较稳定(每次放入铁制品和拿出铁制品的数据相比较); 3、根据f 、L、C的关系,使用LC振荡频率和LDC1000中提供的电感计算方法算出来的电感有一定的差值(使用156KHZ的计算结果最大相差10KZH左右,最小2KHZ左右;使用2HMZ的时候算的差值就更大了,大概1MHZ左右)

  • 有没有接地?接地试试