您好,按照数据手册在Indexer Mode 下配置M1和M0,在step周期不变,1、2、8、16细分的情况下能明显感受到步进电机速度及震动的变化(速度变慢、震动幅度变小)。主控制器用的C8051,IO口配置M0为高阻态后发现16、32细分现象一样的,唯一不同之处在高阻态电压输出略小于VDD,因此觉得32细分没有配置成功,请问这是什么原因。
试试直接断开呢,1/16 1/32效果从直观上不好看了,不过在同一输入step频率下,转速应该有两倍的变化,可以作为直接判断依据
嗯,断开该引脚后确实达到了32细分,但是让该引脚处于悬空状态或者说是不稳定状态行吗,M0引脚电压电流为多大,如何配置该驱动芯片可默认或检测为高阻态呢?