根据数据手册,晶振选择8MHZ。是否可以选用其他频率,如12MHz的无源晶振?此时,芯片可以正常工作吗?
谢谢!
这个输出的4MHz我用不到啊,8MHZ的无源晶振最小也要3225,我这边尺寸较小,希望能控制在2016,所以能用12MHz代替8MHz最好。
即使用不到4Mhz的输出,但是外部时钟输入频率为8MHz,如果不使用无源晶振的话,也可以使用其他8MHz的时钟输出i信号。只需将寄存器的crystal输入disable掉就好。
Kailyn,你好!还有个问题,就是VCM_SHIELD。我的板子很小大概20mm×15mm,AFE4490和光电传感器很近,这种情况下是否有必要布VCM_SHIELD?
谢谢!