您好!
我使用SFH7060这一款芯片和AFE4404配合测量心率,TX_SUP、RX_SUP、IO_SUP电压均为3.3V会不会不能正常工作啊,因为AFE4404的说明书上TX_SUP为4V,很急,在线等~
谢谢~
RX_SUP的电压范围为2V~3.6V,3.3V没问题。
IO_SUP的电压最大值选取3.6V和RX_SUP二者的较小值,也就是说,如果RX_SUP为3.3V,那么IO_SUP的最大值不能超过3.3V。
而TX_SUP的最小电压为3.0 or (0.5 + VLED)二者中的较大值。