首次使用LM3S9B96IQC80-C5,仿真器RS LMLINK.刚开始运行blinky例程没有问题,后来设置时钟可能用了PLL,再次使用FLASH PROGRAMER烧写弹出"**ERROR** UNABLE TO INITILIZE TARGET _01 "无法烧写.
1:芯片被锁了吗?怎样解锁 ?
2:我外部没有接16M晶振,想使用内部16M晶振,这样设置可以吗?
SYSCTLCLOCKSET(SYSCTL_SYSDIV_1|SYSCTL_USE_OSC|SYSCTL_OSC_INT|SYSCTL_XTAL_OSC_DIS )
1分频,不用PLL,内部16M,禁止外部晶振?
3用PLL不用外接晶振吧,是否需要先设置LDO 2.75V?
新手求助,期待解答中,谢谢!