开发环境MDK-ARM4.53,调试工具JLink V8,使用SWD调试,想从ITM输出调试信息,然后再MDK的Debug(printf)Viewer中查看调试信息,但是始终不能查看到。设置严格参照MDK help中的设置说明。
是LM3S811不支持此功能,还是我的设置哪里哟问题?
谢谢!
这个和LM3S811是否支持没有关系,这个printf完全是c库提供,所以在console中会打印信息出来。
你这里需要检查一下是否对代码进行了优化,优化级别是多少,调试信息是否有打开。
优化级别为Level 0