同学们看过来: Stellaris® ARM® Cortex™-M教学材料和套件

If you are unable to see the message below, click here to view.

Stellaris® ARM® Cortex™-M

MCU 教学材料和套件


由学术机构撰写,
为学术机构量身定制

 
德州仪器 (TI)
 
TI 为学术机构提供整套 Stellaris MCU 套件,帮助您的嵌入式 MCU 教学实验加速运转:
TI 的 Stellaris 教学 ROM 汇集了演示、讲义、实验示例和免费参考资料。它由金策尔斯奥市海尔布隆应用科学大学的 Ralph Gessler 撰写,采用了 LM3S1986 Stellaris® 评估套件和常见的 Stellaris® EVALBot。     Stellaris 教学 ROM
LM3S1968 Stellaris 评估套件为将 Stellaris 引入课堂之前的评估工作提供了一种有效的方式。该评估板配有 LM3S1000 系列芯片,并拥有 OLED 图形显示器、用户按钮、LED、按键和电磁扬声器。每个评估板都有内电路调试接口 (ICDI),提供通过 USB 进行硬件调试的功能而不需要附加硬件。
Stellaris EVALBOT 是一个基于 ARM Cortex-M 的 MCU 机器人评估套件。该套件提供交互式开箱即用体验,使学生能够在编程之前连接机械组件。配备 Stellaris® ARMTM Cortex M3® LM3S9B92 32 位微控制器。在现实应用中亲身体验 MCU,利用该处理器集成的 10/100 以太网 MAC/PHY、USB On-The-Go、CAN、用于射频访问的 EM 连接器以及正交编码器。其他功能包括:MicroSD 卡连接器、简单音频、OLED 显示器和电池电源。
Code Composer Studio (CCS) 软件对学术机构免费开放。请联系 TI 大学计划,下载免费 CCS 或了解有关适用于您的 MCU 实验课程的优惠工具/套件的更多信息。