如果不能 还有其他的方式么? ulink 除外
可以的,ROM中自带了Bootload,如果是裸片的话,可以通过UART下载程序进去的。
TI M3产品不建议客户使用,建议你切换到TI M4的产品线上来,方便供货保证。
该芯片 我全片擦除后 使用串口连接为何还是无法找到设备(我向串口发送数据串口通信正常)使用bootloader串口下载的步骤说下 谢谢了
已下载过的芯片 怎么样可以使用rom中bootloader串口下载程序呢?
下载过的芯片是不是bootloader擦除掉了 新的芯片是有bootloader的