stm32 iic中断进不去的问题



都说stm32 iic的时序是有问题的,今天测试了一下iic的中断,怎么调试也进不去,大家看看是怎么回事,我把源代码贴上

void InitI2c(void)
{
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

I2C_InitTypeDef I2C_InitStructure;




RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1 , ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);


NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = I2C1_EV_IRQChannel;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);

////PIN FUNC SET/////
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_OD;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);


I2C_Cmd(I2C1, ENABLE);//使能iic

I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C;
I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2;
I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = I2C1_SLAVE_ADDRESS7;
I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable;
I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;
I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed = ClockSpeed;
I2C_Init(I2C1, &I2C_InitStructure);

I2C_ITConfig(I2C1, I2C_IT_EVT | I2C_IT_BUF, ENABLE); //使能中断


}