如题所示,请问各个大侠能否用ULINK或J-LINK把*.BIN文件烧写进LM3S6911。。
或者有没有其它方法烧写文件到LM3S6911的FLASH里面去。
TI提供的FLASH PROGRAM软件没有支持这两种仿真器的。
请各个大侠帮帮忙,谢谢!
也可能是J-link的驱动有问题
楼主可以通过命令行进入到IAR安装目录中,如IAR Systems\Embedded Workbench 6.0 Kickstart\arm\bin目录下,运行jlink.exe,使用里面的命令i看看JTAG ID是否正常,用usb 0或者(0-3)试着连接MCU,这样可以得到较多信息,以判断J-Link是否已经正确连接。
楼主的IAR是什么版本?升级到6.2以上试试也许会好些。