Other Parts Discussed in Thread: LM3S6911
生产了一批LM3S6911到现在共发现在10套这样以太网功能坏了,其它功能正常。换一片6911也正常。
请问题一下TI是不是6911的PHY比较容易坏,还是怎么的情况,帮忙分析一下。谢谢!
生产多少套坏了10套?坏是焊上去的时候已经坏了还是使用或者测试时候坏的?
以前没听说过PHY比较容易坏的情况,不知道楼主在焊上板子前有没有测试过芯片的PHY是否正常,这样可以确定出问题的环节再进一步查找原因。
建议楼主再做下交叉实验,把坏掉的芯片放在好的板子上看看能不能正常。或者换下坏掉的芯片的25M晶振看看能不能有帮助。这样可以确认芯片是不是已经坏掉了,或者判断是不是芯片差异的原因。
如果芯片真的坏了,楼主分析的三种可能都是有的。想找到原因的最好的方法是将芯片送回TI的品质部门进行分析以确定芯片本身损坏的原因。这个楼主可以通过TI的代理或者销售联系TI的CQE来安排做这个分析。
6911静电极限列在下面了,供楼主参考:
VESDHBM - - 2.0 kV
VESDCDM - - 1.0 kV