你好:
我采用的是TI的LM3S5791作为我的手持设备的主控MCU,我看到这款MCU的资料多大1000多页,一时间没能全部看完。现在想了解下这几个问题:
1. 我看到有两个IIC模块,比如我使用模块0,也就是72和65脚,是不是设定72脚位SCL时65脚就自动为SDA?如果我采用IIC的模块1,那么SCL是不是可以从14,19,26,34管脚中任取一个,SDA可以从18,27,35,87中任意取一个?每个脚都需要配置后才可以使用?
2. 内核电压由VDDC(38和88脚)脚提供,而给VDDC脚提供电源的是LDO(7脚),直接连接然后再加上去耦电容即可?
3. 一个管脚可以根据管脚图任意定义其功能,还是需要根据功能的要求按组配合,例如Uart功能必须按照管脚配置完成才可以?
4. 我看到89脚是不可屏蔽中断,是不是只有这个中断还是根据需要可以配置GPIO口作为中断?
5. 没有SPI和SD接口,可以使用GPIO直接替代吗?
6. 可否通过USB下载程序到MCU中?
7. 是否需要外部Flash存储器?
谢谢!