大家好,请教下关于LM3S6911 的SPI问题

Other Parts Discussed in Thread: LM3S6911

大家好啊。有个问题想请教下:

 在使用LM3S6911单片机时,用到了内部的SPI口与外部ADC、DAC进行通信。

  手册上给出spi的时钟频率,主机时最高可以到主频/2。也即25MHz。但实际配置SPI时,如果位时钟为25MHz时:

1.时钟线高电平正常,低电平为1V以上。

2.而且此时,时钟波形为类似锯齿波,而不是方波

3.实际可用的位时钟频率为10MHz左右

4.请教下,你们也有碰到类似问题嘛?

求大神指教啊。谢谢