Other Parts Discussed in Thread: LM3S600
我使用LM3S600芯片和3.6864MHz有源晶振,晶振只有一个频率输出脚,请问两者之间怎样连接?
你需要参考数据手册上关于时钟的说明,在system control章节里。时钟输入接在OSC0就可以了。
手册中只给出了晶振起振器的方框示意图。按照你的说法,OSC1端是晶振频率的输入端,OSC2是反馈端,对吗?
参考5.1.4.1-Main Oscillator
OSC0是input, OSC1是output。
图中的OSC1/OSC2 示意性标注与实际芯片引脚无关,需要参考引脚图。
如果接晶体,可以参考EK-LM3S811使用手册,上面有原理图说明晶体如何接。
如果接有源晶振,则只需要把晶振输出接到OSC0上即可。
谢谢