请问CC1310SDK里面的这两个文件夹CC1310_LAUNCHXL,CC1310DK_7XD的例程有什么不同?
另外CC1310里面有什么出厂唯一标识码吗?
两个例程有什么不同,打开两个文件夹下有个.txt文件,里面会有对例程的简单说明的。
CC1310是可以通过唯一的Mac地址来区分每一个器件的,当然这个Mac地址可以自己定制的。
例程的.txt文件没找到。
恩,手册说mac地址是用户自己定义了。在手册的720页。在例程cchg.c中。
cc1310自己也带了mac地址。地址为0x500012f0。直接读这个地址就可以读出mac地址了的。
CC1310_LAUNCHXL是Launchpad 开发板,自带仿真器
CC1310DK_7XD, 7 代表这是7X7的EM子板,X代表外部Bias, D代表差分前端。这个板子是要插在SmartRF06EB母板上调试的
简单说这是两块EVM