《 深入浅出USB系统开发--基于ARM Cortex-M3》
淘宝、亚马逊、当当等都有售卖,pdf电子版的暂时没有。
基本信息
ISBN:9787512408722
作者:王川北
定价:52.00元
出版社:北京航空航天大学出版社
出版时间:2012年08月
开本:16开
装帧:平装
字数:597千字 LM3S USB(Stellaris USB)书籍,超详细
内容简介
| 本书系统地阐述了USB协议、Stellaris USB处理器的体系结构、工作原理和设计方法,并通过多个USB开发实例,详细介绍了USB开发思路、流程及编程方法,并在此基础上讲解了嵌入式USB主机、USB OTG开发。全书共分15章:第1章介绍USB系统基础知识、基本术语、USB基本结构、开发流程、USB枚举、USB描述符格式、主机和设备开发过程等;第2章介绍CortexM3内核的USB处理器,包括USB基本模块、工作方式、USB寄存器操作、寄存器级编程等;第3章介绍使用设备驱动库函数进行CortexM3编程,包括内核操作、中断控制、GPIO编程、USB基本编程等;第4章介绍TI的USB库使用及编程;第5~10章介绍USB设备开发;第11章介绍USB主机开发;第12章介绍USB OTG开发;第13章介绍USB设备开发总结及注意事项;第14章介绍USB主机开发总结及注意事项;第15章是USB系统开发总结,包括常见概念性问题、开发问题等,阐述其产生的基本原因,并提供了解决此类问题的方案。本书可作为高等院校电子类、仪器仪表类、控制类等专业的USB系统开发教材或参考用书,也可供广大从事USB系统开发的工程技术人员参考。 |