我们在使用LM3S600时出现了一个问题
设备使用太阳能供电,当长时间阴雨天,电池放完,再出现太阳,电源缓慢充电达到电源电压后,LM3S600无法工作。出现问题后,我们在公司实验,当电源快速上升,LM3S600正常工作,当电源缓慢上升,LM3S600无法工作。
请问这是什么问题,有解决方案吗?
LM3S600的RST脚使用lm9076控制。
一般POR过程中,从低电平到VDD或者从Vth门限电压到VDD的持续时间应该是有最大时长要求的吧
对于光伏类上下电条件恶劣的应用,请务必在MCU电源部分加电压监控芯片,以保证MCU是在供电电压已经达到3V电压时,才被供电。并且在掉电时,当供电电压跌落到3V以下前,务必将MCU RESET引脚置低,使MCU先于电源电压跌落前被复位。
这是必须的。。。不是可选可不选