Other Parts Discussed in Thread: CC2640
1.工程介绍
在打开TTC_SDK_3.1.2的工程时,大家都可以看到如下图:

右上角的Workpace栏目下有好几个工程选择,主要可分4种角色工程:
1. 从机
2. 从机+观察者组合模式
3. 主机
4. 主机+广播组合模式
其中,在从机的功能下为了方便用户操作,省去复杂的配置,从机又细分了片内OAD和片外OAD模式,从机观察者同理。
2.使用介绍
首先,我们打开工程,默认路径:C:\TTC_BLE_CC2640_R2_SDK\3.1.2\TTC_CC2640_R2_SDK\examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL\blestack\SDK\tirtos\iar

切记IAR版本必须在 7.8.0以上
查看版本在IAR -> 工具栏 -> Help -> About -> Product Info...

在学习从机工程的操作前,建议用户仔细阅读“TTC SDK V3.x 使用说明V1.2.pdf”,里面其实很详细的说明个角色及SDK所有演示驱动代码讲解。
默认路径:C:\TTC_BLE_CC2640_R2_SDK\3.1.2\Documents

打开工程,首先我们需要从Workspace选项栏中选择CentralAppROM工程。
然后我们在从Application文件夹找到TTCBleCentralask线程文档,并找到static void TTCBleCentralTaskInit(void)线程初始化函数。

在该函数尾端,我们可以看到TTCBleCentralConfigSet();该函数对准该函数右键选择gotodefine跳转到原型,在该原型函数里我们可以看到基本BLE的初始化参数都在 TTCBleCentralInitConf_t 这个结构体,用户主要弄懂了该结构体的意思和里面的参数就OK了,现在我们也一起过目当前用到的配置

主机模式下的蓝牙配置比从机的要少很多,我们可以看到主要是扫描的各种参数设置和过滤设备的设置。在对此结构图右键gotodefine到原型可以看到右边的详细注释,如下图:

在配置完毕BLE参数后,我们回到线程文档里查看接下来的处理,

在这Debug函数里我们可以看到其实就是做了个串口初始化,及注册了串口接收回调。我们继续跟踪回调函数,可以发现这里就是做了个消息事件,把串口数据以消息的方式发送到线程处理。


根据该消息的发送,我们可以顺着查看消息处理端,在线程应用处理这里。

进去下次处理函数可以看到这里处理针对串口数据处理外还有很多消息处理,如:蓝牙状态,蓝牙数据,RSSI数据,BLE参数等等,我们先继续查看串口消息。


根据上图,我们可以看到在串口消息接收这里主要针对主机的相关操作做了对于的处理,有发起扫描,发起链接,断开链接,发送数据。这些AT操作指令我们可以在appCommParam.c和appCommParam.h里查看详情。
回到消息入口,我们看看扫描结果的消息处理,

这里跟从机观察者类似,都是把扫描到的信息打印出来,有Mac地址,广播数据,及信号强度等。
接下来我们看看链接上后的信息打印消息,如下图:

经过以上的描述,大家应该都对整个工程的功能操作有一定的了解了,那接下来我们就实际演示一下看看,首先,编译程序后下载,如图:

下载完毕后,我们就可以连接到PC端。


连接成功后运行串口工具


由上图我们可以看到主机发送扫描指令,然后显示扫描.....扫描时间结束后就打印相关设备的信息。上图显示扫描到外设5个。
我们通过App可以知道该从机设备地址为B0:91:22:C2:4D:0C,根据串口打印的设备信息里有,我们可以直接发起链接,若是没有那就需要再进行扫描设备指令,再次扫描。

链接成功后我们尝试互发数据,

数据收发验证OK后,我们尝试主机端主动断开设备看看,

这样,基本从机操作都已经学懂了,剩下的就是靠自己去好好地玩,发现其中的乐趣了。