GPIO输入问题

我用lm3s2412  Portc,PortD口检测外部的开关量,输入上拉到3.3v,初始化都一样GPIOPinTypeGPIOInput,物理连接也没问题,但是Portc检测的高低电平都正常PortD读到的数据一直是0,请问这是怎么回事?

  • 能不能把初始化的部分发出来看看。

  • 请问初始化流程如何。

    下面是一个参考。

    //
    // Enable the peripherals used by this application.
    //
    ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOB);
    ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOC);

    //
    // Configure the push button as an input and enable the pin to interrupt on
    // the falling edge (i.e. when the push button is pressed).
    //
    ROM_GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_7);
    ROM_GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_7, GPIO_STRENGTH_2MA,
    GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU);
    ROM_GPIOIntTypeSet(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_7, GPIO_FALLING_EDGE);
    ROM_GPIOPinIntEnable(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_7);
    ROM_IntEnable(INT_GPIOB);