LM3S811这款单片机支持iap升级操作吗?是否有例程?如无历程,我想知道mcu复位后怎样跳转程序到内存指定地址处?谢谢
LM3S811不支持IAP,如果要对LM3S811进行编程有两种方式:
1. JTAG模式
2. 串口
LM3S811出厂时在FLASH中写入了UART的BOOT, 用户可以通过UART对LM3S811编程.由于BOOT代码写在FLASH区域,所以一旦用户代码烧进去后,会覆盖原来的BOOT。
如果用户要做IAP功能需要自己开发这段代码。 TI提供的开发包里面有相关例程。
MCU复位后指向复位地址,即0X00000000,该地址也是MCU的中断向量表的起始地址。中断向量表的第二项即为MCU的复位中断向量,该向量跳到MCU的复位处理函数。
更具体的过程你可以参见startup.S文件.