左边纸盒包装的据说是美国版的,是在原版的基础上删除了OLED显示屏,用了6个彩色LED照亮一个带LOGO的透明板。这个版本的很好用,当时是在21ic论坛搞活动送的十块中的一块,当时我没有中,有个朋友测试完,听说我没接触过ARM内核单片机,就用完送给了我,非常感谢他,这是我入手的第一块。因为我命不好,刚学会就听说被TI放弃了,不知道是不是因为我点背。。。
右边的塑料盒是一个月后,TI又搞活动,送了几十块国内精简版的,然后我有幸得到了一块,这也是我真正自己的第一块ARM开发板,所以我至今放不下啊。
就是右边那个绿色的小的,据说是国内版。到手后,很多人发帖说过没法下载,但是设备管理器识别,又有人说需要刷调试器的固件才行。有人说CCS可以,不过我昨天下载了CCS4,一样没法下载。当年能否下载我已经记不清了,事隔这么多年了。所以我需要找一台XP电脑试试看。等我明天找到了,继续更新。
经过测试在win10上,可以对上面那个黑色原版进行LM Flash Programmer的烧录,可以用这个LMF软件识别的。但是CCS4在WIN10 下也可以找到开发板,但是烧录最后阶段软件崩溃,可能是跟系统有关,用XP应该就可以解决。但是下面的国内超级精简版安装了驱动,设备管理器识别,但是用CCS也没法识别到该板子,用LMF也识别不到,超级坑。。。我觉得这个板子的失败或许就是当年收购LM系列后,又放弃的主要原因,一个不好用的开发板让大家对这个没有了太多好印象。呵呵,我瞎猜的,当时这个开发板通电后发热严重,我经过仔细观察是烧录器发热严重,跟最小板没太大关系,最小板的例子都是全速跑的,肯定发热,但是不算严重的地步。这个系列定位跟新唐的M051系列差不多,如果当时把握好,我相信应该会很火。对上面黑色的板子测试了很多程序,学习了很多外设用法,发现非常不错的。如果有朋友不小心入手下面这个绿色小板,希望别学我,太上心了。