关于LM3S9B90 AD采样问题

 各位大虾问题描述如下:

 由于公司量产生产了450块板卡,其中有10块板卡在AD采样电压时显示不准确。

 1 通过更换9B90芯片可以使采样正常(更换采样正确的芯片),同时被更换的板子也会出现采样不准的现象

 2 使用内部参考电压和外部参考电压(2.5v)都会出现不准确问题

 3 使用UART 将采集的数据发送出来,仅发送采样后的值不带有任何运算大约偏小15LSB,使用内部参考电压

 4 同上测试使用外部参考电压,大约偏小20LSB

 望高手相助...

  • 楼主,请查看LM3S9B90数据手册, 对于偏置偏差是 +/-20 LSB,对于增益偏差是 +/- 30 LSB.  因此您的结果是在手册范围内的,另外 ,外部参考的最小电压是2.97 V 最大电压是 3.03 V, 因此您说的外部参考2.5v不在手册spec中。关于获得更高的采样精度可以参考应用笔记app note.