现在所有M3系列的产品都是在下线中,这样做请问我们厂家怎样办,连一个代替产品都没有,我们现在用的M3产品线的产品该怎么办,如果你们真的要这样做,我一定以后再也不用TI的芯片做产品了,这分明是害人的嘛。
Cortex M 系列的产品,是每个半导体厂商必然要竞争的一个市场;
M3 的市场现在竞争太激烈,而且优势已经不在,TI 现在主要专注于M4市场,所以M3推广力度下降。
不知道你们M3在系统里怎么应用的,看看有合适的替代产品么。
我们的产品必须有100M网络接口、USB 主接口、SPI接口、外扩内存接口、串口接口,有那个产品可以直接替代,而且价格不变的,市场上能找得到吗?
芯片脚位、程序都能通用的,市场上能找得到吗?要我们重新设计的话,那就让人疯了。
关键的问题是M4的产品不能代替M3的产品,更新一代产品M4对我们再说更没优势,性能不高,价格不便宜,让我们情何以堪啊!
用TI M3的人大多数都是用以太网MAC+PHY的,用STM32都是不用以太网功能的;因为STM32也有M4以及其广大的M3群体,而TI的M4又没有MAC+PHY功能又鉴于出了TI M3这一放鸽子事件我认为也不会做的很好,枪了很多用TI M3做以太通讯人的心呀。
当前差不多的功能,差不多的价格,在没有MAC+PHY之下的LM4F和STM32F4之中,哎。
TI 的 M4 不会放弃 EMAC 和 PHY 这类的应用,目前只有F1 和 F2 部分系列,好产品还需要等待。。。
TI难道不知道STM32出了F0,F3,F4系列?还直说只有F1,F2系列。
等到时出了MAC+PHY的LM4F再说吧,这个目前TI还遥遥无期,两个时间都没有,等这个出了,傻等的公司也断粮倒闭了,LM3S有的时候货期都特完蛋,现在TI放弃了LM3S那货期估计就遥遥无期了。