利用uniflash通过网口烧写am3352的nandflash

Other Parts Discussed in Thread: AM3352

TI工程师您好, 
我们用的芯片是am3352,SDK7.0,nandflash,以前用SD卡烧写程序,现在想通过网口烧写程序,网上看了一些资料
主要参考链接:
通过上面的文档了解到烧写流程大概是ROM boot程序将SPL导入,SPL将uboot导入,uboot再将debrick导入,然后根据debrick将image导入并写到Nandflash中:
但是有几点不太理解:
    1、文档中说编译uboot用am335x_evm_restore_flash编译选项,但是我用的SDK7.0此编译项报错,没有对应配置;这个配置应该是SDK6.0中的,请问在SDK7中怎么编译?
    2、网口烧录时用的SPL和uboot与我们用的SD卡烧录的uboot相比需要修改那些地方呢?
    感谢回复!