上电失效的问题A2是解决,但真受不了Flash 100次的写问题,最近出的几片新的9系列片子看了Errata还没有解决这个问题,不是说新的不再使用这个Flash工艺的吗?TI有计划推全新的片子不?TI 50M的片子用得太不给力了,都准备转向其它片子了。
上电失效的问题A2是解决,但真受不了Flash 100次的写问题,最近出的几片新的9系列片子看了Errata还没有解决这个问题,不是说新的不再使用这个Flash工艺的吗?TI有计划推全新的片子不?TI 50M的片子用得太不给力了,都准备转向其它片子了。
Tempest 之后就是M4的产品了。M4的产品是采用TI 自己的65nm的flash 工艺。主频可以跑到80Mhz .
问题是Tempest系列Flash的Bug还是有的,是否可以理解为TI不会修正这个Bug,如果客户不能接受的话可以转向M4?
可以这么理解,这个不是bug ,不是所有的芯片都只有100次,这个概率是非常小的。几十个ppm 的概率。这个是由 采用的flash 的特点决定的。