怎么升级之前已经安装的CCS时期能够为LM4F Launchpad 编程???
不知道该怎么具体操作。
TI 有提供 UniFlash,windows和Linux下都可以使用,可以用来独立使用编程。
如果用CCS,建议升级到5.2版本。
下面是链接地址;
Download the CCS UniFlash v2.0 Beta1 build available at the following location:
Windows Version - 257MB
Linux Version - 203MB