大家好,我刚开始接触DSP,我想问一下关于GPIO复用的问题,就是GPIO复用的时候,各个功能会不会相互干涉?举个例子就是我有一个引脚,即用作IO又用作MII接口这样使用可以不可以?谢谢
大家好,我刚开始接触DSP,我想问一下关于GPIO复用的问题,就是GPIO复用的时候,各个功能会不会相互干涉?举个例子就是我有一个引脚,即用作IO又用作MII接口这样使用可以不可以?谢谢
楼主描述的这个引脚具备GPIO功能和MII功能。可以通过寄存器配置来选择某一功能。
可以即用作IO又用作MII接口,但是同一时刻只能具备一个功能。
当程序将其配置为GPIO功能时,可以作为GPIO使用;当程序将其配置为MMI功能时,可以作为MII接口的某一个信号。
非常感谢你的回答,我是想问一下这个多功能复用的时候是否可以在程序中自由切换、配置,我现在在硬件电路设计阶段,由于IO不够用,所以想复用几个引脚。就是说在一个具有MII功能的引脚上,我有时候用MII功能,有时用做GPIO,不知道这样可不可以?再次感谢!