EKK-LM3S3748:USB 电源模式开关 (SW3)

Other Parts Discussed in Thread: LM3S3748

我正使用 LM3S3748 评估板。我想使用它的主机模式,用于与其它 USB 设备的控制和通信。我希望完成的具体应用是将示例程序用在 USB 鼠标或者 USB 键盘上。我的疑问是当我把程序快速存储到电路板上(调试模式)时,我是不是应将USB 电源模式开关(SW3)更改成 BUS,以让电路板与鼠标 / 键盘进行接口连接?在示波器的快速启动指南中,下列文本让我感到迷惑:

“USB 主机模式此外,快速启动示波器应用也可以运行在 USB 主机模式下。要让应用运行在 USB 主机模式下,请完成下列操作:

1) 如果 USB 线缆与标记有“DEBUG DEVICE”的 USB 连接器连接在一起,将其断连;

2) 将 USB 电源模式开关(SW3)移至“SELF”位置。

  • 1. 将 USB 电源模式开关 (SW3) 移至“SELF”位置。

    2. 从 DEBUG USB 连接一条 USB 线缆到您的 PC,以对电路板进行编程和供电。

    3. 将鼠标或者键盘设备连接到电路板上的 A 型插槽。

    如果电路板在运行 usb_host StellarisWare 实例之一,则使用这种配置,该电路板应该就能够识别这些 HID 器件。在重置开关前,保险的话应切断电路板的电源,这样将能保护开关的触点。

    希望能够帮到你。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。