LM3S9B96 的 Flash 问题

我在我的项目中将 LM3S9B96 (Rev-C3) 与下列组件搭配使用:

-CCSV4

-LM Flash Programmer Build 1154

我在我们的定制电路板上安装了 LM3S9B96 (Rev-C3),而且我用了几个月都没有任何问题。几天前,这块电路板不能响应了。当我试图用 LM Flash Programmer 进行编程时,出现了如下消息“**错误**:无法初始化目标!”

之前我是通过解除调试端口的锁定来解决这个问题的。

但现在 Flash 擦除相当频繁。当我对器件进行编程时,它工作正常。但当我重启器件,它就不工作了,并且当我使用 LM Flash Programmer 上载 Flash 的内容时,结果出现了 Flash 中所有的 FF。

请 TI 的专家答复一下我的如下问题:

1) 我知道有一个关于该器件 (Rev C3 ) 的 Flash 损坏勘误表。这种情况的发生是不是由于 Flash 损坏造成的呢?(注:我们的定制电路板没有进行电源模式的调整,因为我们准备使用在启动时不会发生 Flash 问题的 Rev C5)。

2) 有没有其它问题会导致这种情况发生?

3) 这种情况的发生是因为频繁地编写程序而造成的吗?我使用这个器件已经有几个月的时间,并且需要经常性地更新 Flash。