LM3S系列的MCU的PWM方面的一些建议



LM3S的PWM外设功能丰富,作用电机控制使用起来非常方面

不过PWM输出的波形最低频率也是很好。能不能让PWM输出周期比较大的波形,比如2~5s的周期,这样就可以用PWM的输出直接控制LED了

这个还是有很多应用场景的。

  • 浪费了……

    长周期的应该用一个定时器中断……例如10ms中断一次,然后在中断服务函数里做软计数、比较,一个定时器实现几十路低频PWM都是很轻松的事

  • 利用定时器中断输出确实没有问题,我们现在就是采用这种模式。

    不过应用不同吧,我现在的场景是:PWM闲置没有用,定时器资源紧张。如果pwm能够输出低频这个问题就解决了,呵呵。