我用MDK V4.10对LM3S5P36进行下载的时候提示“No CPU DLL Specified under 'option for Target-Debug'”,下载方式SWD,同一个程序下载到LM3S2276是没有一点问题的,其中LM3S5P36是兼容LM3S2276的,请问怎么解决这个问题?谢谢
没有用过MDK。是不是有CPUID或者内核ID之类的校验什么的,把CPUID校验或者内核ID选项去掉试试看。
CPU兼容只是IO引脚兼容,FLASH和SRAM大小有差异,CPUID(内核ID)也不同。
helin,
你好,我有个疑问“其中LM3S5P36是兼容LM3S2276”,从哪儿知道他们是兼容的?
LM3S5P36 flash 64KB RAM 24KB
LM3S2276 flash 64KB RAM 32KB
建议你升级一下MDK,我的MDK版本是4.13a,支持5p36。
希望我的建议对你有帮助
对RAM的要求不是太高,我设计的产品是用2276做的,在采购的时候,TI的一些服务商告诉我们2276不好订货,建议我们用5P36代替,管脚方面可以PIN2PIN这个没有问题,大体来说,5P36比2276多了一个USB,少了一个PWM。我现在在下载MDK4,.22试试,我也怀疑是编译器问题
问题解决,是MDK版本问题,主要是SARMCM3.DLL文件的问题